エアブロー加工用のオーダーメイドノズル付UR 3で、手作業ではなかなかできない狭い穴でも乾燥させることができます。
日本の自動車部品メーカーであるAido Industryは、アルミダイキャストおよび切断プロセスを使用した自動車部品のOEMメーカーであり、長年にわたって人材不足に直面しており、売上高が増加しているにもかかわらず利益率が低下していました。対策を策定する過程で、同社はプロセス作業を分析し、ワークの積み下ろしなど、多くの反復作業がロボットに適していることを発見しました。当初は従来の産業用ロボットの導入を検討していたが、システムコストの高さが抑止力となった。Aido IndustryがUniversal Robotsを最初に発見して以来、同社は40のUR cobotsを展開してきました。
Aido Industryが所在する愛知県では、大手自動車部品製造会社が多く、常に人材不足が続いています。派遣労働者の給与などの人件費は高く、売上が伸びても利益は伸びなかった。その過程で繰り返し作業が多く、Aidoは容易にロボット化できると考えていましたが、これらのタイプのシステムのコストが高いため、飛躍して従来の産業用ロボットを導入することができませんでした。
2016年、Aido IndustryのYusuke Watanabe社長は、展示会でUR cobotsに出会いました。「それまでは、システムインテグレータの助けがなければロボットシステムを構築することは不可能だと考えていましたが、UR cobotを使用することで、自分でそれを行うことができることがわかりました。そこで導入することにしました」
ロボットシステムの開発には、保守・ダイカストエンジニアリング室長の小川義康氏が関わっていました。「以前は食品業界で働いていて、レストランを経営していたので、ロボットの知識はありませんでした。ディストリビューターのサンゲンコーポレーションの助けを借りて、私はcobotを稼働させるために私が望んでいたことを達成することができました。「
最初に展開されたアプリケーションは、洗浄後のワークの空気吹きプロセスでした。複雑な形状のワークを完全に乾燥させるには、穴に吹き込む必要があります。エアノズルをcobotアームに取り付けることで、手作業では困難な狭い穴でも乾燥させることができるようになりました。
他のUR cobotsは、コンベアからワークピースをピックアップし、2回のリークテストを実行し、洗浄し、エアブロー後に完成品コンベアにワークピースを配置するなど、URマシンを含む一連のプロセスのマシンテンディングを担当しています。ロボットハンドは、複数のプロセスを一度に処理するために自作されています。
過去3年間で、Aido Industryは40台のUR cobotsをインストールし、生産性を2倍にしましたが、これはcobotsを導入する唯一の利点ではありません。「ロボットは単独で問題を検出することはできませんが、工場の従業員と労働者がcobotの動きに不適切なものを見つけた場合、ロボットプログラムを変更して改善します」とWatanabe氏は説明します。「人間の知恵をcobotに取り入れることで、生産性をさらに高めることができます。これは本当のコラボレーションだと思います」と渡辺は言いました。
Yoshiyasu Ogawa, Manager of the Maintenance and Die Casting Engineering Officeかつて人間が行っていたプロセスを自動化することで、人員を削減することができました。また、人間では、プロセスをスキップしたり、不良品を良品と判断したりすることができますが、cobotsに置き換えることで、それを心配する必要はありません。
エアブロー加工用のオーダーメイドノズル付UR 3で、手作業ではなかなかできない狭い穴でも乾燥させることができます。
2台のUR 10 e cobotsは、4台のマシンを含む一連のプロセスのマシンテンディングを担当しています。ここでUR 10 eは、コンベアからワークピースをピックアップしてリークテストマシンに入れます。
ワークはクリーニングとブロープロセスに移されます。
工場の従業員や労働者がcobotの動きに不適切なものを見つけた場合、ロボットプログラムを変更して改善します。
数千の企業が協働ロボットを活用しています...