トレイの積み重ね、コンベアからの部品のピックアップ、およびテンディングマシンは、多くの面倒なタスクのほんの一部です。AIM Processingには、Universal Robots ( UR )のコラボレーションロボットが搭載されています。人手不足に直面していたコロラド州の射出成形機は、ワークステーション間をすばやく移動できる汎用性の高いオートメーションソリューションを求めていました。これにより、多種多様/少量の設定で多数のタスクに対処することができました。その答えは、Flexx Referenceを搭載したUR 5 e cobotを搭載したモバイルプラットフォームでした。この機能により、cobotを数分で再利用できるようになり、15週間未満の投資回収で生産性が4倍に向上しました。
ビジネストランスフォーメーションAIM Processingは、
さまざまな業界の100以上の異なる顧客向けに1300以上の異なる部品を生産しています。また、非常に希少な労働市場に直面しているオーナーのジョン・ゲルストン氏は、次のように述べています。「ここでは毎日が新鮮で、長い間生産がほとんど行われていません。「これは、生産量を増やし、コストを管理する方法を見つけるために、オートメーションを検討するきっかけとなりました」と、汎用性の高いモジュラーオートメーションソリューションを探し始めたゲルストン氏は言います。彼のチームは、数年前のトレードショーでUniversal Robotsに出会いました。「私たちの環境で機能する可能性があるものとして印象的でした」とAIM Processingのオーナーは言い、UR 5 e cobotを購入しました。