--

Cobotsと従業員の緊密なコラボレーション

Albrecht Jung

要するに

個々の顧客需要の増加に柔軟に対応しながら、従業員が小さな部品を扱うことを解放するために、Albrecht JungはUniversal Robotsの8つのコラボレーションロボットを使用して生産の一部を自動化しました。UR cobotsは、ピックアンドプレース、ネジ挿入、部品組み立て、およびパッケージングに使用されます。この展開により、JUNGは一貫した高い製品品質を維持しながら、生産を最適化することができました。

ユングは、リーンの原則に従って付加価値チェーン全体を最適化するよう努めています。同社の使命は、小さなバッチサイズでも生産する柔軟性を維持しながら、できるだけ効率的に生産することです。

この中規模企業は、顧客と従業員の両方が生産の部分的な自動化から平等に恩恵を受けるという事実を非常に重視しています。「ユングでは、人々に焦点を当てています」と、ドイツのリューネンにある工場の生産マネージャーであるマリオ・シェーファーは言います。「私たちは、高い「Made in Germany」品質の製品を提供したい顧客の満足度に焦点を当てていますが、従業員を単調な作業から解放したいと考えています。私たちの製品の多くは手作業で作られているため、彼らの人間的スキルは私たちにとって不可欠です。私たちは、職場の同僚をサポートするための安全な技術的ソリューションを探していました。」

Albrecht Jung

業界 Electronics and Technology, Medical and Cosmetics
Europe
従業員数 1000+
使用したURロボット UR5e
ビデオ— Albrecht Jung GMBH (ドイツ)

解決策

5年前、ユングは研究プロジェクトの一環として最初のUR 5を購入しました。それは生産ラインに迅速かつ簡単に統合され、それ以来、スマートラジオの組み立てで従業員をサポートしてきました。

製造セルでは、シフトワーカーが完全に組み立てられたパワーパックをマウントに配置し、ボタンを押してUR 5を起動します。ロボットは動作を開始し、2本指のグリッパーでパワーパックを拾い、レーザー室に置きます。レーザー室では、前面と背面にレーザーマークが付けられています。その後、UR 5は部品を取り外し、2番目のマウントに配置します。レーザー処理中、オペレーターは出荷用カートンを折りたたみ、完成した部品を布で洗浄します。次のステップでは、パーツをカートンに梱包し、新しいパワーパックを取り付けます。cobotsの高いユーザビリティと機能性により、ユングはより多くのURロボットアームを実装することを確信しました。

今日、例えば、UR 3は、デジタル無線の構成要素を最大の精度で組み立てるための製造セルの1つで使用されている。「以前はネジを手で締めなければなりませんでした」とオペレーターは言います。「それはしばしば難しい仕事でした。なぜなら、それらは非常に小さいからです。時々私は滑ってしまいました。UR 3のおかげで作業がとても安全になりました。さらに、操作ごとに貴重な時間を節約し、かなり多くの部品を組み立てることができます。」

自動化の視野を広げる

自動化の視野を広げる

ユング工場で使用するために2つの追加のUR 5 cobotsが準備されています。部品を組み立てて移動し、互いに引き渡します。ユングの従業員は自分でプログラムし、自分で適切なアプリケーションを準備します。

試運転後、いくつかのパッケージングロボットを含む合計8台のURロボットがユングで使用されます。

投資収益率

投資収益率

URのロボットの使用は、同社、顧客、スタッフの両方が人間とロボットのコラボレーションへの進出から恩恵を受けているため、いくつかの点でユングに利益をもたらしています。

この最先端技術で生産を最適化できることを誇りに思います。生産コストとリードタイムはcobotsによって大幅に削減され、迅速な償却につながります。

Mario Schäfer, Head of Production at the Plant in Lünen, Germany
簡単なプログラミング

簡単なプログラミング

UR cobotsは、ロボットの経験がなくてもプログラムして操作することができます。

自給自足のプロセス

自給自足のプロセス

産業機械技師のダニエル・ワグナーは、初めて自分でcobotをプログラムしました。

簡単な設定

簡単な設定

UR cobotsは迅速に設定でき、生産を最適化し、従業員の反復作業を軽減しました。

エクセレンスを発揮

エクセレンスを発揮

UR cobotsとその高精度を使用して、顧客に最高のドイツ品質を提供し続けることができます。

製品

  • 古典的な電気設備とインテリジェントな建築技術

主な価値推進要因:

  • 安全で協力的、リスクアセスメントが正常に完了した後、従業員と連携して作業する能力
  • 多様な機能の
  • 再現性
  • 簡単なプログラミングと変更

協働ロボットで自動化した作業

  • ネジ挿入包装アセンブリのピックアンドプレース

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510