Allied Mouldedは、非金属電気ボックスとエンクロージャを製造するフルサービスの成形作業です。オハイオ州に拠点を置く同社は、労働力不足による重大な課題に直面し、重要なビンピッキングアプリケーションを自動化するためにUniversal Robotsの新しいActiNavシステムを選択しました。この展開により、Allied Mouldedは残業費用を削減し、既存の労働者をより人間工学に基づいた作業に移行し、生産プロセスの一貫性を向上させることができました。
オハイオ州の製造部門で事業を展開する多くの企業と同様に、労働市場の状況が厳しいため、Alliedは空きポジションを埋めるための課題に直面しています。同時に、同社は反復的で人間工学的に非友好的なビンピッキング作業を排除することで、労働者の安全性を向上させたいと考えていました。品質の向上も、自動化を検討する決定の原動力となりました。製造サポート部門マネージャーのトム・カーライル氏は次のように説明しています。「自動化を探すときは、反復性を求めます。ローディングマシンとアンロードマシンとの一貫性があれば、品質をより良く管理できます。「ビンピッキングアプリケーションで手作業を使用すると、一貫性のない結果が得られます」
と、製造エンジニアの技術者であるネイト・ギルバート氏は付け加えます。「手作業の最大の課題の1つは、彼らが疲れてしまい、1日の終わりには生産が低下することです。一方、ロボットでは、常に一貫したアウトプットを頼りにすることができます。
「### 課題
新型コロナウイルスのパンデミックにより、同社の肉体労働力に関する懸念がさらに高まりました。「献身的なスタッフがコントロールできない理由でいつでもここにいない可能性があります」とカーライルは言います。「そのため、これらのプロセスを実行し続ける方法が必要でした。
「Alliedが最初にビンピッキングオートメーションを研究したとき、この技術は「私たちが必要としていた場所にはありませんでした」とGilbert氏は言います。「ガードはあまりにも侵入的であり、その分野でオペレーターを必要としていたときにそれが困難になりました。アライドのフロアスペースはすでにかなり限られており、ロボットを収容するためにより多くのガードを設けなければならないという考えは、当初私たちを足止めしたものの1つでした。しかし、コラボレーションロボットが従業員の周りで安全であるため、それは素晴らしい方法だと感じました。」