--

大手テレビスタジオで使用されているURカメラソリューション

Arcam Robotics system

要するに

XD Motionは、Arcamロボットシステムを備えた完全なカメラ制御ソリューション(ロボット工学-ハードウェア-ソフトウェア)をニュースチャンネルに提供しています。このソリューションは、その革新性と優れた柔軟性ですでにヨーロッパおよび国際的なテレビチャンネルから高く評価されており、ユニバーサルロボットUR 10アーム、特定のコントローラー、ユーザーフレンドリーなソフトウェア、およびブロードキャストカメラで構成されています。

毎日、テレビディレクターは、利用可能な人員をこれまで以上に少なくして、彼らが監督する番組のために何千ものカメラの動きを実行する必要があります。これにより、非常に困難な状況に置かれます。異なるカメラを同時に制御しなければならず、動きを繰り返す可能性があります。したがって、完全に安全に人間と一緒に作業できる簡単にプログラム可能な多軸ロボットを持つことが不可欠です。これにより、任意のユニット上のすべてのカメラを制御できるシステムの作成が可能になり、制御室の作業が簡素化され、オペレータのカメラ制御が集中化され、ディレクターが各プログラムで独自のスタイルを達成できるようになります。

Arcam Robotics system

業界 Electronics & Technology
Europe
従業員数 5-25
使用したURロボット UR10

解決策

ARCAM Robotic Systemの共同開発者であるPascal Gautier氏は次のように説明しています。「当社のソリューションを特別なものにしているのは、このロボットの本質的な性質、つまり再現性と精度の使用を最適化する、直感的なユーザーフレンドリーなソフトウェアを作成したことです。

XD Motionは、産業用ロボットに搭載されたカメラのモーションコントロールのためのユーザーフレンドリーなツールを開発しています。さまざまなテストの後、彼らはUniversal RobotsのUR 10 6軸[ロボットアーム](/% 7 BlocalLink: 32062% 7 D)を選択しました。XD Motionソリューションは、軽量でプログラムが簡単で、テレビ業界のニーズに適応することができます。ユーザーがループを作成するためのさまざまなウェイポイントを定義できるように、特別に設計されたジョイスティックアプリケーションが付属しています。

XD Motionの最高経営責任者( CEO )であるBenoit Dentan氏によると、「この技術は、コントロールルームのオペレーターのワークステーションを簡素化し、以前は複雑な動きを簡単に実行し、オリジナルの無限に繰り返し可能なパスをプログラムし、各プログラムに対して完全に自律的に保存することができます。」

Arcamロボットシステム

Arcamロボットシステム

3年の開発期間を経て、ARCAMロボットシステムは現在、米国( Riot Games )、中国( CTV )、ヨーロッパ(ベルギー、ハンガリー、スロバキア、スイスなど)、フランス( LCI、Equidia、Les Echos - Le Parisienなど)の主要グループのテレビスタジオに展開されており、当初からCnews、InfosSport +、Canal +に展開されています。テレビスタジオがXD Motionソリューションを選択したのは、主にその使いやすさ、特にシステムに組み込まれたURロボットアームのおかげであり、プログラム自体が非常に簡単です。

Canal + GroupのオペレーションマネージャーであるLaurent d 'Auria氏は次のように説明しています。「このツールのおかげで、芸術的な付加価値の恩恵を受けることができるようになりました。言い換えれば、無限の繰り返し性を備えた、永続的で多様な動きが可能なカメラです。当社は、ライブ放送中に追加の手作業人件費なしで再録音または修正することができます。「XD Motionは、Canal +オペレーターとの制御ソフトウェアのユーザーフレンドリーさに取り組み、ソリューションが定期的な動きをプログラムし、すでにカメラビューや照明などに従事しているオペレーターからの入力を必要とせずに動作できるようにしました。

拡張現実の力を解き放つ

拡張現実の力を解き放つ

このロボットは、AR同期インターフェースボックスにより、最新の拡張現実技術と互換性があり、VPNまたは4 G HFを介してリモート制作ブロードキャストをリモートで制御することもできます。「これらのチャネルではシングルオペレーターモデルを使用しているため、オペレーターが常にロボットを直接制御できるわけではありません。無限に繰り返すことができる動きを始めることは、間違いなく利点です」とLaurent d 'Auria氏は付け加えます。

これらのチャネルではシングルオペレーターモデルを使用しているため、オペレーターが常にロボットを直接制御することはできません。無限に繰り返すことができる動きを始めることができることは、間違いなく利点です

Laurent d'Auria, Canal+ Group’s Operations Manager
UR 10協働ロボット、Arcam Robotics system、FRAUR 10協働ロボット、Arcam Robotics system、FRAUR 10協働ロボット、Arcam Robotics system、FRAUR 10協働ロボット、Arcam Robotics system、FRA

自動化の課題を解決しました:

  • Arcamロボットシステムには、6軸UR 10モーションコントロールアーム、ブロードキャストカメラ、およびIOBOT生産システムと互換性のあるユーザーインターフェイスが含まれています。
  • 異なるカメラを同時に管理することができ、オペレーターのニーズに応じて時間の経過とともに新しい交換モデルを統合することができます。
  • 同じ動きの繰り返し、新しい動きのより迅速かつ簡単なプログラミング、動きの安定性と品質の向上、制御ソフトウェアのより良い人間工学、リモート生産で制御可能な拡張現実統合。
  • ROI : 7ヶ月
  • 協働ロボット使用: UR 10

主な価値推進要因:

  • 技術的最適
  • 化人間のスキルの最適化とそれらのバラライゼーション(オペレーターとディレクター)
  • 短期的な投資回収

コラボレーションオートメーションによって解決されるタスク:

  • カメラ動作

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510