--

世界第3位のオートバイメーカーのコボットオートメーション

バジャジ・オート

要するに

生産性と人間工学を向上させながら、クラス最高の品質のオートバイを生産するというコミットメントが、Bajaj Auto ltd.を組立ラインにユニバーサルロボットのcobotsを選択させました。インドで初めて協働ロボットを導入したことで、Bajajは生産能力を向上させ、マルチモデルオファリングを進化させることができました。

課題「2010年、私たちは

組み立てラインを自動化するソリューションを探していました」と、過去数十年にわたる製造業界の自動化の進歩に対応して、エンジニアリング(ロボティクスとオートメーション)のゼネラルマネージャーであるVikas Sawhneyは述べています。「二輪車の組立ラインは非常に労働集約的で、空間的に課題があり、ハイエンドの精度を必要とする物理的に過酷な動きをしています。これらのラインを自動化しようとしている間、基本的な要件の1つは標準化でした。さらに、バジャジの大規模な女性労働力の要件を認識したいと考えていました。「

モデルの標準化は、Bajajの市場での成功の重要な信条でしたが、複数のモデルの規模が拡大し、市場で供給される車両の数が広がっているため、生産能力は急速に拡大していました。次に重要なのは、水平展開が可能で、Bajajの労働者が活用できる生産性、柔軟性、信頼性を提供できる標準化されたオートメーションソリューションを見つけることでした。

「市場で利用可能なオプションを徹底的に検討した結果、Bajaj Autoは主にロボットのコラボレーションの性質からUniversal Robotsを選択しました。Universal Robotsの製品のコンパクトさ、低い投資回収期間、柔軟性、軽量性、費用対効果、精度、安全性などの主な利点は、最終的にUniversal Robotsが標準化された製品に適していることをBajaj Autoに納得させたものです」とVikas氏は付け加えました。

Bajaj Auto

業界 Automotive and Subcontractors
India
従業員数 1000+
使用したURロボット UR10
Bajaj AutoでUR cobotsがどのように女性に力を与えるかをご覧ください

成長とエンパワーメントの推進

Universal Robotsのcobotsを施設で3か月にわたって大規模なテストを行った後、Bajajは、すべての機能要件を満たす標準化されたソリューションとしてcobotsを展開しました。

マテリアルハンドリングや機械の手入れなどのいくつかのプロセスは、cobotsとBajajの従業員によって共同で処理されました。さらに、現在Bajajが特許を取得している新しいデカールアプリケーションも、cobotsが提供する柔軟性を最大限に活用するために同社によって考案されました。

年間メンテナンスコストゼロ、電力消費量の削減、社内の知的財産の保持などの他の利点も、組織の成長を有機的に推進しています。さらに、バジャジの従業員のほぼ50 %がこの組立ラインの女性で構成されています。

「cobotsで達成した高品質のアウトプットのおかげで、私は自分の業績を非常に誇りに思っています」とBajaj Auto Ltd.の組立ラインオペレーターであるRameshwari氏は述べています。「この先進的なテクノロジーの操作は非常に興味深く、簡単で、物理的に困難な部品はすべて処理されています。私と他の女性従業員は、これらのコボットと一緒に働くことを楽しんでいます。「

Bajaj Auto Ltd.の従業員は、欠陥のない精度で繰り返しタスクを実行するための高度なツールを持っており、これは同社の世界的な驚異的な成長を促進する重要な要因の1つです。Bajajは、顧客に高品質の車両を提供するだけでなく、従業員が一日の終わりに笑顔で笑顔になるようなコラボレーション技術でそれを実現しています。

この高度な技術を操作するのは非常に面白くて簡単です。私と他の従業員は、これらのcobotsでの作業を楽しんでいます

RAMESHWARI UFFELS, Assembly line operator
UR 10協働ロボット、インド、バジャジ
UR 10協働ロボット、インド、バジャジ

自動化の課題が解決されました

  • 天井に取り付けられたcobotsを使用することで、製造施設のスペース制約の課題を軽減しました。
  • 精密な標準化を必要とする繰り返しの動きを完了することで、作業の重複を減らします。
  • マルチモデリングの適応性に対応。
  • 柔軟性、生産性、信頼性を必要とするトップタスクに対応しました。
  • 女性の労働力のための仕事を容易にする

導入の決め手

  • 自然の中でのコラボレーション
  • コンパクトで非常に柔軟で軽量
  • 安全で、ISO 15066に準拠して構築された30の特許取得済みの力制限機能を備え
  • ています天井マウント、ウォールマウント、フロアマウント–変更なし
  • 最低のランニングコスト- amcは不要で、非常に低い消費電力
  • スペースが限られたエリアでは、ケージなしで操作できます(アプリケーションリスク評価の対象となります)

協働ロボットで自動化した作業

  • マテリアルハンドリングマシンテンディング
  • デカール塗布
  • バリ取り
  • ビジョン塗布
  • ボルト締め
  • シーラント用途
  • 溶接

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510