BW Industrie
BW Industrie
BW Industrieは、機械部品の工業用脱脂および機械加工に特化した会社です。過去8年間、同社はUniversal Robotsのcobotsを使用して、いくつかの製造プロセスを改善してきました。
Universal Robotsの4つのロボットアーム( 1つのUR 5、2つのUR 10、および新しいUR 16 eの1つのモデル)が生産ラインに配備されています。cobotsは、CNC旋盤の積み下ろし、金属管の品質管理、4〜14 kgの金属部品のバリ取りなどの作業を処理します。
競争力を維持し、従業員数を50 %、収益を70 %増加させることができます。同社はまた、従業員の筋骨格系疾患( MSD )のリスクを軽減し、より健康的な職場環境を確保することができました。
BW Industrieは、フランス東部のモーゼルにある工業用中小企業です。8年前、同社はますます激しい競争に直面していました。BWIndustrieは、移転から身を守るために、自動化を採用することにしました。同社は最初に安全ケージを必要とする従来の産業用ロボットを導入しましたが、オペレーターは生産中にロボットにアクセスできるようにしたいと考えていました。同社は、直感的で実装が簡単なコラボレーションロボットソリューションを探していました。使いやすいcobotを使用すると、オペレーターは迅速にトレーニングを受け、日々のメンテナンスを行うことができます。これに関連して、BW Industrieは最初のUR 5 cobotを取得しました。
その後、cobotsのUniversal Robots製品ラインの拡大に伴い、BW Industrieは2つのUR 10 cobotsを展開し、さまざまな用途の加工セルを開発しました。重金属部品のバリ取りに関する顧客の要求を満たすために、BW IndustrieはUniversal RobotsのUR 16 e cobotを統合した世界初の企業となりました。
2011年、BWIndustrieはUniversal Robotsの販売代理店であるSysaxesに連絡し、最初のUR 5 cobotの統合を支援しました。目標は、軽量部品の取り扱いを担当していた2008年に設置された時代遅れの従来のロボットを置き換えることでした。この最初のオペレーションが成功した後、同社は他の3つのUR cobotsに投資し、CNCマシンのテンディング、バリ取り、品質検査を実施することを決定しました。
現在、4つのコラボレーティブロボティクスアプリケーションが稼働しています。 最初のアプリケーションは、CNC旋盤のローディングとアンロードを実行します。2番目は、垂直旋盤で同様のタスクを実行し、部品の品質管理を行います。カメラを備えたこれらのロボットセルは、オペレーターの時間を解放し、より付加価値の高いタスクに集中できるようにします。どちらの用途でも、cobotsは危険および/または鋭利な部品を運びます。したがって、この領域はレーザーセーフティスキャナーを介して確保され、人が作業エンベロープに入るのを検出した場合にcobotsを停止させました。
3つ目のアプリケーションでは、cobotは年間数十万本の金属チューブの品質管理に役立ちます。押出チューブの寸法特性を検査する2つの高精細カメラの前にそれらを提示します。検査に失敗した場合、cobotは部品をリジェクトボックスに入れます。これらの検査作業はすべて、cobotsが到着する前に手動で行われていました。
2019年、BWIndustrieはその成長に追いつき、顧客の需要を満たすために、わずか2週間でeシリーズに最新のUR 16 eを追加することに成功しました。これにより、同社は重量4〜14 kgの鋳物部品のバリ取りを自動化することができます。cobotは1日に約1トンの金属部品を処理します。
cobotは、空気圧グリッパーを含むいくつかのバリ取りツール(フライスカッター、ベルトグラインダー、研削砥石など)が取り付けられたセミオープンセルに配置されます。特定のゾーンは、セルにバリ取りを行う部品を供給することを可能にします。UR 16 eは、空気圧グリッパーでワークをピックアップし、バリ取りツールに提示します。操作にかかる時間は1分未満で、部品は処理される部品の特定の場所に戻されます。
eシリーズ製品ラインのリモートTCP機能は、cobotの自然な柔軟性と組み合わされ、複雑なオペレータジェスチャーを再現することにより、外部ツールを使用してcobotのプログラミングを非常に迅速に行います。次に、cobotを再プログラムして、サイズ、デザイン、重量が大きく異なる部品など、幅広い製品を処理できます。このため、新しい複雑な部分の学習時間が5分の1に短縮されました。さらに、これまでこの面倒なタスクに割り当てられていた従業員は、機械制御や品質管理など、よりやりがいのあるMSDの少ない活動に取り組むことができるようになりました。
Laurent Wagner, CEO of BWIndustrie,2011年に最初のcobotを導入して以来、従業員数は50 %増加し、収益は70 %以上増加しました。
Universal Robotsのcobotsの使いやすさは、BWIndustrieの製品ラインの進化をサポートし、変化するニーズを満たすために生産ラインに定期的に再配置することを奨励しています。
会社は、新しい注文が受領されると、しばしばそれらを再プログラムします。長年にわたり、同社はUniversal Robots cobotsのプログラミングに関する専門知識を開発し、新しいアプリケーションの統合を完全にサポートしてきました。
cobotsはまた、年間数十万個の部品の品質管理運用の信頼性を向上させました。バリ取りプロセスでは、cobotの完璧な再現性が一貫した品質を保証します。
人間工学の面での利点は重要です。品質管理アプリケーションでは、cobotは繰り返しの動きに関連するMSDリスクを排除しました。バリ取りロボットは、オペレーターが粉砕粉塵にさらされるのを回避し、オペレーターが運ぶ負荷を軽減します。BWIndustrieのCEO、Laurent Wagnerは次のように説明しています。「オペレーターのMSDを軽減するすべてのアプリケーションについて、即座にROC ( Return On Comfort )について話すことができます。
設備の投資収益率は12ヶ月未満です。2015年には、3シフトで作業するローディングロボットで6ヶ月の記録を達成しました。
生産性の向上により、BWIndustrieはフランスでの生産を維持し、新しい市場を獲得することができました。2011年に最初のcobotを導入して以来、同社は従業員数を50 %、売上高を70 %増加させ、年間560万ユーロに達しました。
BWIndustrieの未来は、コラボレーティブオートメーションによって推進されます。「これらの成功は、cobotsを継続することを奨励しています。、今後半年間に2つの新しいUniversal Robotsを設置します」とローラン・ワグナーは締めくくっています。「Universal Robotsのcobotsは、お客様との技術的優位性をもたらし、お客様の信頼が私たちにとってはるかに大きな市場を開きます。」
数千の企業が協働ロボットを活用しています...