コボットベースのカートは、現在、異なるゴデット形状のために最大10種類の製品「レシピ」を実行します。これは、丸いものから正方形または長方形までの範囲であり、さまざまな厚さと重量であり、一度に1つまたは2つプレスから出ることができます。カートは最大20個の製品「レシピ」用に設計されています。「セットアップ時間と切り替えは、アプリケーションで克服すべき重要な課題でした。Universal Robotsを使用すると、CotyはUR 3とUR 5 cobotを4台のモバイルカートにそれぞれ搭載することができ、12台のプレス間で回転させることができました。Baublitz氏は次のように述べています。「ロボットが設置された12のステーションよりもはるかに費用対効果が高くなります。プロジェクトを財務的に不可能なものから可能なものに変えました。プロジェクトを前進させるためには、モバイル化が不可欠でした。「モバイルcobotsのセットアップ時間は、通常、新しいプレスでcobotsのプラグを抜いたり、移動したり、セットアップしたりするのに15〜30分です。2つのカートは大量生産するプレスをサポートしているため、ほとんど動きません。他の2台のカートは毎日移動し、通常は3シフトごとに移動します。