ハイテク、医療、航空宇宙産業向けの高精度で複雑な部品を専門とする製造会社であるEMIは、プロフェッショナルな人材不足に苦しみながら、競争力を維持するために生産性を向上させるという課題に直面しました。EMIは、自動化が課題に対処する唯一の方法であることを認識しました。cobotsで行うことができる単純な反復作業から熟練労働者を解放します。acubez™とUniversal Robotsとのパートナーシップにより、同社はこの課題を克服することができました。EMIは、URコボット駆動のacubez™オートメーションソリューションを導入して、CNCマシン、CMMマシン、レーザーマーキングマシンのフライス加工とフライス加工を行って以来、毎年数百時間の生産時間を増やしており、その結果、cobotsは12〜18ヶ月で収益を上げながら、全体的な効率( OEE )を約70 %から約95 %に大幅に向上させています。
ビジネス変革EMIは、
主に4 -5軸CNCフライス盤とミルターンマシンで動作します。同社は主にバッチあたり数十から数千の小規模から中規模のバッチを製造しています。
EMIは世界中のお客様に高品質の部品を提供しています。ますます高度化するほとんどの業界と同様に、EMIはプロフェッショナルな人手不足と生産性の向上の必要性にも直面しており、EMIチームはシフトが必要であることを認識しています。同社の熟練労働者は、cobotsで行うことができる単純な反復作業から解放される必要があります。