小ロット溶接の自動化

MT Solarの自動化

MT Solarは、あらゆるサイズのソーラーモジュール用の取り付け構造を設計および製造しています。Universal Robots UR 10 eコラボレーションロボットを搭載したDIY Vectisコボット溶接ツールは、幅広い溶接を処理し、素早い切り替えと最適化された生産を可能にします。

要するに

MT Solarは、あらゆるサイズのソーラーモジュール用の取り付け構造を設計および製造しています。Universal Robots UR 10 eコラボレーションロボットを搭載したDIY Vectisコボット溶接ツールは、幅広い溶接を処理し、素早い切り替えと最適化された生産を可能にします。MT Solarは、人手不足を克服し、現在のスタッフを繰り返しの溶接作業から解放し、300 %の需要急増にうまく対処しました。

チャレンジMT Solarは、

モンタナ州シャーロの美しいコミュニティに本社を置くソーラーマウント機器メーカーです。同社は毎年夏にソーラーマウント製品の需要が300 %急増していますが、季節的な上昇に対応できる熟練した溶接作業員を見つけることができませんでした。ある日、MT Solarのオーナーで社長のトラビス・ジョーダンがオフィスにいて、MT Solarの溶接工の1人が彼に溶接ロボットに関する記事を手渡したとき、労働力不足に対処するために「ちょうど慌てて」いました。ジョーダンは次のように振り返っています。「彼はこう言いました。『これを調べるべきだと本当に思います。それは私たちのチームにとって良い解決策になるでしょう。「ロボット工学を調べる必要があるとオペレーターの1人が言っているのであれば、ここで何かをすべき理由があります。「

その時点で、MT Solarのリードタイムは想定の2〜3倍でした。「ここに来て働きたいと思っている優秀で熟練した人材を見つけるのは難しいです」とジョーダンさんは説明します。彼の雇用の不安は全国的な傾向を反映している。アメリカ溶接協会は、2025年までに40万人の溶接工が不足する可能性があると[予測している]( https://www.careersinwelding.com/ )。MT Solarは従来の溶接ロボットを研究しましたが、同じアイテムの大量のバッチに最も適しており、柔軟性に欠けていることがわかりました。

柔軟な自動化ソリューションを見つけることは、MT Solarにとって重要でした。同社は多くの異なるタイプの取り付け部品を製造しており、多くの場合、多量/少量のバッチで製造しています。Jordan氏は次のように説明しています。「私たちを「ソーラーイケア」と考えてください。すべての部品は、現場で組み立てるために顧客に出さなければなりません。他の部品がすべて揃っていなければ、何も発送できません。「従来の自動化のコストは、プログラミングとセットアップに伴う手間によってさらに高くなりました。」

とジョーダン氏は付け加えます。「最初は従来のロボットを使用するのが良いように見えるかもしれませんが、それらを立ち上げて実行し、プログラミングするための時間とリソースを見ると、それは私たちが望んでいたルートではありませんでした。従来のロボットはあまり柔軟性がありません。ミックスバッグを扱うことはできません。封筒が小さすぎます。あるいは、治具を適切に操作することができず、コストが屋根を通過していただろう」とジョーダン氏は述べ、同社は安全ガードを必要とせず、既存のオペレーターが対応できるソリューションを好んでいると付け加えた。

Montana Solar

業界 Metal and Machining
United States
従業員数 5-25
使用したURロボット UR10e

ソリューション

コラボレーションロボットを使用して手動プロセスから自動化に移行するためのプロセスと主要な詳細を詳しく調べる

安全、自律、コラボレーション

安全、自律、コラボレーション

ジョーダン氏によると、従来の溶接ロボットは安全ケージを必要とし、「悪夢のように見える」可能性がありますが、cobotsは安全な人間とロボットのコラボレーションをフェンスなしで近接して提供し、cobot駆動の溶接ソリューションの魅力をさらに高めています。「ズームインして、Universal Robotsを搭載したVectis AutomationのCobot Welding Toolを発見したとき、この組み合わせが正しい方法であることが明らかになりました。DIYプログラミングが完了すると、

ロボットは完全なMIG溶接サイクルを自律的に実行します。UR 10 eは、各サイクルで6〜8個の部品を溶接します。典型的には、これらは、ロックカラー、ビームクランプ、および溶接ナットを含む小さな部品である。cobotは、あらかじめ定義された順序でこれらを溶接し、バッチ処理なしで実行ごとに4〜12個の部品を完了します。溶接作業が完了すると、必要に応じてパーツをリロードしてシステムを再起動したり、新しいパーツで新しい溶接ジョブをすばやくプログラムしたりできます。cobotは、38分間のタクトタイムシフトごとに特定の部品リストを溶接する責任があります。オペレーターは、サイクル中にcobotと協力して積み下ろしを行い、複数の異なる固定具をカバーするために機械の構築範囲を最大化します。

合理化された溶接設定

合理化された溶接設定

オペレーターは、ジグでセルをセットアップし、部品を供給し、提供されたVectisのURCapソフトウェアプラグインを介してcobotのティーチペンダントに直接統合された直感的な3 Dインターフェースを介してシステムをプログラムします。このペンダントには、Vectis Automationが開発した完全な溶接ライブラリが含まれており、パターンツールやタックツールなど、一般的な溶接ジョブの標準設定を提供します。「私は決して認定された溶接工ではありません」とジョーダンは言います。「溶接工である人を店から連れ出して、『わかりました、ペンダントを走らせます。先に行って、たいまつを動かして、好きな場所に置きます。どこで溶接を開始しますか?どこで停止しますか?どの角度にしますか?「そして、私たちはいくつかの非常に高度な溶接を考えました。」

UR 10 e cobotによる効率的なMIG溶接

UR 10 e cobotによる効率的なMIG溶接

DIYプログラミングが完了すると、ロボットは完全なMIG溶接サイクルを自律的に実行します。UR 10 eは、各サイクルで6〜8個の部品を溶接します。通常、これらはロックカラー、ビームクランプ、溶接ナットなどの小さな部品です。cobotはこれらをあらかじめ定義された順序で溶接し、バッチ処理なしで実行ごとに4〜12個の部品を完了します。溶接作業が完了すると、必要に応じて部品をリロードしてシステムを再起動したり、新しい部品で新しい溶接作業をすばやくプログラムすることができます。cobotは、38分間のタクトタイムシフトごとに部品の特定のリストを溶接する責任があります。オペレーターは、サイクル中にcobotと連携し、積み込みと荷下ろしを行い、複数の異なる固定具をカバーするために機械の建築範囲を最大化します。

導入の容易さ

導入の容易さ

MT Solarへの熱意は、cobotが到着する前から高まっていたため、「非常に興味深い」最初の朝を一緒に過ごすことができました。ジョーダンは思い出します。「ロボットがトラックに現れ、もちろん私はとても興奮しています。私はオフィスを出ると、すでに従業員がロボットのシュリンクラップをカットして、何かをセットアップする準備をしています。私は「ちょっと待って!遊びたい!「その午後には生産部品が稼働していました」とジョーダンは言います。

このシステムの最も良い点は、ロケット科学者でなくても使用できることです。MT Solarのオペレーションマネージャーであり、MT Solarの認定溶接工であるMike Gillin氏は次のように述べています。「私は業界では溶接工ですが、ロボットについては何も知りませんでしたし、コンピュータに精通していません。好奇心が私をロボットに惹きつけ、それを理解するのがいかに簡単であるかに本当に驚きました。」

参入障壁が低い

参入障壁が低い

Vectis Automationを通じて提供される柔軟なファイナンスと所有者への賃貸オプションにより、MT Solarは最初から大きな財政的コミットメントなしでシステム全体をテストすることができました。「これは非常に短期間でレンタルまたはリースできるシステムです。私にはそれだけの余裕があります。うまくいかなければ、私はそのことに悩まされていません。はじめるのがとても簡単になりました」とJordanさんは言います。Jordan氏によると、このシステムの具体的なROIは明確であり、チームに別の溶接工が追加されるため、「ハードナンバーの人件費を節約するだけで、1年半、2年間のROIが本当にクリーンになります。ジョーダン氏は、cobotが「顧客と従業員の士気の両方に非常に大きな影響を与えた」ため、無形のROIは「おそらくさらに価値がある」と述べています。

ズームインして、Universal Robotsを搭載したVectis AutomationのCobot Welding Toolを発見したとき、この組み合わせが正しい方法であることが明らかになりました。

Travis Jordan, Owner and President, MT Solar

再現性、品質の向上、競争力の向上

人間の溶接は、多くのばらつきに対応し、導入することができます、とオペレーションマネージャー、ギリンは言います、特に単調な作業と「調整された親指」に依存する場合。「私たちは冬の間に最大7,500個の小さな部品を製造しました。オペレーターが座ってそれを行うためには、どこでうんざりしたかを知ることができ、それらの部品の一部は廃棄されます」とGillin氏は言います。cobot溶接機がその繰り返し作業を実行するようになりました。オーナーのジョーダンにとって、このシステムは製造業者が切望している再現性を提供し、MT Solarが一貫した製品品質を維持するのに役立ちます。「お客様は、「あの部品はロボットに溶接されています。「

履いてみると、最後のものとまったく同じように見え、高品質に見えます」とジョーダンは言います。「Vectisを搭載したUniversal Robotsのシステムは、私が遭遇した中で最高のものだと思います。素晴らしいです。」さらに、システムの一貫性と柔軟性により、MT Solarは大企業と競争することができます」とジョーダン氏は言います。「これにより、工業品質とスケーラビリティを小規模企業のイノベーションと機敏さと組み合わせることができます。これは非常に強力な組み合わせだと考えています。「MT Solarは、重い部品や大きな部品の操作などの新しいタスクのために、より多くのcobotsをまもなく取得する予定です。これにより、従業員が行う持ち上げの一部も軽減されます。オペレーションマネージャーであるGillin氏は、次のように述べています。「私たちの店には、自分の経験に基づいてアイデアを出す人でいっぱいの店があります。」

一貫性と革新性の向上: MT Solarは品質とスケーラビリティのためにcobot溶接を採用
一貫性と革新性の向上: MT Solarは品質とスケーラビリティのためにcobot溶接を採用

自動化の課題を解決しました:

  • 追加のスタッフを雇うことなく、季節的な需要の増加を300 %満たす
  • ことができますよりスキルの高いタスクに集中するために、価値の高いスタッフが解放されました
  • 人間工学的に好ましくない仕事が自動化されまし
  • た多品種少量生産の自動化能力

主な価値推進要因:

  • 従業員はより付加価値の高いタスクのために解放されました
  • 16 ~ 24か月の有形ROI、はるかに短い無形ROI
  • 品質の向上
  • コラボレーションと安全
  • 性迅速で簡単なDIYの設定とプログラミング
  • 簡単なトラブルシューティングと低メンテナンス
  • 競争力の向上

コラボレーションロボットが解決するタスク:

  • 幅広い小ロット部品の自動MIG溶接

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510