Olympusは、航空宇宙、石油・ガス、自動車、その他の産業用アプリケーションで使用されるテストおよび測定ソリューションの大手メーカーです。Olympusの検査システムを使用して、金属、プラスチック、複合材料などのさまざまな材料の欠陥を検出して特徴付けることができ、元素組成を非破壊的に測定できます。
非破壊検査( NDT )は、材料の亀裂や欠陥を特定したり、材料を損傷することなく材料の元素組成を決定したりするために使用される検査方法です。Olympusには、金属、プラスチック、セラミック、複合材料など、さまざまな産業で使用されるさまざまな材料の検査、欠陥の検出、厚さまたは元素組成の測定を可能にする、汎用性が高く、さまざまな測定機能を備えた幅広いNDTデバイスがあります。
例えば、OlympusのNDT装置は、地域の航空ハブであるシンガポールの航空機検査に広く使用されています。航空機は強いトルクと力にさらされているだけでなく、極端な湿度と温度の環境にもさらされています。これらはすべて、性能と飛行の安全性に直接影響を与える可能性のある表面と分子構造に影響を与える可能性があります。非破壊検査( NDT )法を使用した定期検査は、乗組員と乗客の安全のために航空機の完全性を確保するための航空機の継続的なメンテナンスプログラムの重要な部分です。
NDTのもう1つの主な用途は、貴金属の検証です。NDTは、X線蛍光( XRF )法を使用して、金棒、白金、および銀を含む貴金属の即時のオンサイト元素測定を提供し、そのような金属が超音波法を使用していかなる介在物も含まないことを保証する。
必要に応じて繰り返し高精度テストを提供します。航空環境では、オペレータは、メンテナンスプロセスの一環として、隠れた亀裂、腐食、空隙、剥離、剥離、溶接部の不連続部、タービンおよび他の構造コンポーネントの周りを特定してサイズを決めるために、コンポーネントまたはプローブを航空機全体に移動する必要がある場合があります。特に大型航空機では、Olympus NDTデバイスを使用して、数十人の人間のオペレーターが一度に航空機を検査することがよくあります。
貴金属の検証の場合、オペレータはしばしばそのような単調なプロセスを繰り返し実行する必要があります。長期間にわたって不快な、または安全でない姿勢で働いている可能性があるため、疲労や繰り返しの緊張による潜在的な健康上および安全上のリスクがエスカレートします。
Olympusは、航空宇宙、石油・ガス、自動車、その他の産業用アプリケーションで使用されるテストおよび測定ソリューションの大手メーカーです。Olympusの検査システムを使用して、金属、プラスチック、複合材料などのさまざまな材料の欠陥を検出して特徴付けることができ、元素組成を非破壊的に測定できます。
検査作業は、しばしば長時間にわたって、不快な、あるいは安全でない姿勢で行われ、疲労、繰り返しのストレス、および悪い人間的要因によって引き起こされるインシデントや事故につながる可能性のあるシナリオを提示します。Universal Robots ( UR )のコラボレーションロボットを組み込むことで、Olympusはクライアントに完全で効率的な自動化ソリューションを提供します。これらのソリューションは、不快なポジションでの長時間の繰り返し作業による潜在的な健康および安全上の危険からオペレーターを解放し、検査方法の最適化、データの分析、およびその他の付加価値の高い作業などの活動に集中することを可能にします。
Dr. Christopher Lane, Manager, Olympus APAC Technology CentreURと共に、UR cobotsとNDT製品の適応性を高めたいと考えています
OlympusはURと協力してcobotsを実装し、オペレーターが反復的で単調なタスクから解放され、検査方法の最適化、データの分析などの付加価値の高いタスクに集中できるようにしました。UR cobotsとOlympusのNDT機器で構成される統合ソリューションにより、クライアントは完全で効率的なソリューションを展開しながら、制約された位置での長時間の作業による潜在的な健康上の危険からオペレーターを解放することができます。
多くの顧客にとって重要な要件の1つは、時間の経過とともにこれらのcobotsを維持する必要があることです。OlympusとURの両方には、交換部品のリードタイムが短く、サポートのためのサービスエンジニアがすぐに利用できるグローバルネットワークと専用のローカルプレゼンスがあります。もう1つのユニークなUR製品であるUR +は、再現可能な成功のために設計されたサードパーティのプラグアンドプレイcobotアクセサリーとアプリケーションキットの最大のエコシステムへのアクセスを提供し、クライアントに将来を見据えたソリューションを保証します。
今後、Olympusは、エンドユーザーがNDTデバイスを使用してcobotsをより効率的に操作できるようにすることで、自動化への障壁を下げるために、シンガポールの研究機関との協力を強化することを目指しています。Olympusは、新しい会社名であるEvidentのワークフローソリューションプロバイダーになることを目指しています。Olympusは、UR cobotsと統合されたOlympus製品を顧客に提供し、効率性とオペレーターの安全性を高める包括的な自動化ソリューションを提供しています。
「私たちの目標は、学生にロボット時代を受け入れる力を与え、収益性の高い生産的な未来のために、非常にやりがいのあるインターンシップとトレーニングの機会を提供することです。私たちは、Nanyang Polytechnic ( NYP )のような機関をサポートし、NYPが広範な施設でソリューションをテストするために私たちと協力しながら、学生にトレーニングを提供しています」とクリストファー・レーンは言います。
数千の企業が協働ロボットを活用しています...