Ornuaのオートメーション
Ornuaのオートメーション
アイルランドの酪農協同組合Ornuaは、パレタイジングアプリケーションにUR 20 cobotを展開し、最大12 kg ( 26.5ポンド)のさまざまな製品を取り扱っています。新しい大型UR 20 cobotの増加したペイロードと拡張されたリーチにより、同社は従業員に反復的な負傷のリスクをもたらすタスクを自動化することができました。Ornuaは、使いやすさと多様な乳製品を扱いながら労働者と一緒にシームレスに動作する能力のために、RobotiqのUR 20駆動のパレタイジングソリューションであるPE 20を選択しました。
Ornuaの最も労働集約的な業務の1つは、ライン終了時のパレタイジングでした。この不可欠だが物理的に要求の厳しい作業には、6 ~ 12 kg ( 13.2 ~ 26.5ポンド)のパッケージと10 kg ( 22ポンド)の大量のチーズブロックなど、さまざまな乳製品の取り扱いが含まれていました。
これらの製品を手動でロードおよびアンロードすると、専任の従業員が繰り返し負傷するリスクがあります。この作業には、常に曲げたり、手を伸ばしたり、持ち上げたりする必要がありました。これは過酷で非人間工学的なプロセスであり、時間の経過とともに健康上の問題を引き起こす可能性があります。自動化が従業員の負担を軽減するだけでなく、従業員がより付加価値の高い役割に移行できることが明らかになりました。
コラボレーションロボットを使用して手動プロセスから自動化に移行するためのプロセスと主要な詳細を詳しく調べる
Ornuaは、多様な乳製品のパレット化という課題に効率的に対処できるソリューションを見つけようとしました。彼らの調査は当初、ロボットシステムを提供しているいくつかのサプライヤーにつながりましたが、これらのシステムはプロセスから人間の要素を完全に切り離しており、彼らのニーズには適していませんでした。乳製品の性質と業務の柔軟性の必要性を考慮すると、人間の相互作用と監視を可能にするソリューションが必要でした。
この時、OrnuaはRARUKとRobotiqと連絡を取り、Universal Robotsのコラボレーションロボットを紹介しました。このロボットは、労働者と一緒にシームレスに動作するように設計されています。Ornuaは、Universal RobotsのUR 20ロボット、20キログラム( 44.1ポンド)のペイロード能力と1750 mm ( 68.9インチ)のリーチを備えた強力なcobotに期待を寄せており、パレタイズのニーズに最適です。ジャック・コットンの言葉を借りれば、「UR 20を知ったとき、20 kgまで持ち上げることができるので、私たちは非常に興奮していました」。
RobotiqがOrnuaに提供したソリューションPE 20 は、完全にUR 20 cobotを中心に構築されました。これは、コンベアから乳製品または箱詰め乳製品をピックアップし、正しいパターンでパレットに置く、簡単なピックアンドプレイスタスクを実行しています。
Robotiqのアプリケーションパレタイジング専用ソフトウェア[マテリアルハンドリングコピロット]( https://www.universal-robots.com/marketplace/products/01tP40000071NgAIAU/ )は、セットアップを迅速かつ簡単にするのに役立ちます。広範なプログラミングを必要とする従来のロボットとは異なり、Robotiqはユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。
RobotiqのロボティクスアプリケーションディレクターであるÉtienne Samson氏は、次のように説明しています。「私たちが持っているようなソリューションを持つことは、視覚的な設定を持つことを意味するので、コードの行をプログラムする必要はありません。パレタイジングインターフェースを開き、ボックスの寸法、重量、パターンを入力し、[スタート]を押すだけで、ロボットがすべてを自動的に実行します。」
Ornuaの従業員と経営陣からの反応は非常にポジティブでした。UR 20は、ユーザーフレンドリーで適応性があり、効率的なソリューションであることが証明されました。実際、RARUKのオートメーションセールスマネージャーであるAndrew Mason氏は、UR cobotsに関する顧客のフィードバックについて、「Universal Robotsを使用している顧客のフィードバックは、ユーザーフレンドリーであるということです。リピーターのお客様が多く、マルチプルを購入しています。」
設置直後、UR 20が最初のパレットを完成させたとき、小さな拍手が鳴り響きました。これは、イノベーション、効率性、従業員のウェルビーイングに取り組む協同組合のための適切なお祝いでした。UR 20を脇に置くことで、Ornuaはアイルランドの酪農乳業業界で1パレットずつ先導し続ける準備が整いました。
UR 20の展開の成功により、Ornuaは自動化が運用においてさらに重要な役割を果たす未来を見据えています。Jack Cotton氏は次のように説明しています。「このcobotの導入後、ビジネスがより多くの自動化を追加できるようになることを願っています」。自動化の可能性は酪農業界内の他の分野にも広がり、エキサイティングなものとなっています。
Étienne Samson, Robotics Applications Director at Robotiq産業における自動化の必要性は明らかであり、今後も増える一方です。自動化の未来は明るいです。
数千の企業が協働ロボットを活用しています...