Rivimetalでの自動化
Rivimetalでの自動化
1970年にAthanasios Riviosによって設立されたRIVIMETALは、ダイムラー、BMW、フォルクスワーゲン、フィアットグループなどの企業向けの鋳物の製造を専門とし、アルミニウム、亜鉛、真鍮の鋳物で地元市場にサービスを提供することから旅を始めました。今日、RIVIMETALは高圧ダイカスト合金の生産におけるリーディングスペシャリストであり、鋳造の品質、柔軟性、競争力のある世界価格の点でギリシャの最高の企業の1つと広く見なされています。
アルミニウム車のスペアパーツを専門とする製造会社であるRivimetalは、熟練した人材の不足に苦しみながら、競争力を維持するために生産性を向上させるという課題に直面しました。自動化がこの課題を克服する唯一の方法であることを認識したRivimetalは、Sabo ElectricとUniversal Robotsと提携して、熟練労働者を日常的で反復的な作業から解放しました。URコボット駆動のモジュラーオートメーションソリューションを展開することで、研削とパレタイズが可能になります。Rivimetalは毎年数百時間の生産時間を増やし、生産性を最大82 %向上させた結果、cobotsは15か月以内に自己負担できるようになりました。
アルミニウム製品を粉砕するために2人を使用していたため、労働者の疲労のために生産性が大幅に低下しました。Rivimetalは、プロフェッショナルな人手不足と生産を増やす必要性によってさらに挑戦され、Rivimetalチームに変化を促しました。同社の熟練労働者は、cobotsによって達成できる日常的で反復的なタスクから解放される必要がありました。
コラボレーションロボットを使用して手動プロセスから自動化に移行するためのプロセスと主要な詳細を詳しく調べる
RivimetalとSABO ElectricおよびUniversal Robotsとのパートナーシップにより、同社は遅延の課題を克服し、ノンストップの生産ラインを作成し、勤勉な人々をcobotオペレーターに変身させることができました。このコラボレーションは、Rivimetalが効率と生産性を最大限に高めると同時に、従業員に新しいスキルを開発する機会を提供するのに役立ちました。
SABO ElectricのUR 10による自動化ソリューションは、ノンストップの生産ラインでより柔軟な環境を作り出し、労働者にcobotsを操作する機会を提供し、業界に競争力を高める自信を与えました。UR 10は、パレット化されたパーティーの各完成層を研削、パレット化、および覆うことを含むサイクルで動作します。さらに、すべてのタスクを実行できるグリッパーの実装は、システムをさらに手頃な価格にするのに役立ち、財務リスクが低くなりました。しっかりとしたグリップを備えたカメラは、アプリケーションを簡単に使用する柔軟性を提供します。この機能により、製品が確実に固定され、より信頼性の高い体験が可能になります。1年未満でROIを達成した費用対効果の高いソリューションにより、同社は自信を持って同じタスクに対して追加のUR 10を購入しました。
数千の企業が協働ロボットを活用しています...