Schneider Electricは、効率性と持続可能性のためのエネルギーおよびオートメーションデジタルソリューションを提供するグローバル企業です。エネルギー技術、リアルタイムの自動化、ソフトウェア、サービスを組み合わせることで、住宅、建物、データセンター、インフラストラクチャ、産業に対応しています。Schneider Electricブルガリア工場は、主に産業用および家庭用のMCB (ミニサーキットブレーカ)の生産に焦点を当てています。同社はUR 5 cobotsを導入して、パワーブレーカーとボックスをピックアップして配置するプロセスを自動化しました。これにより、生産時間が短縮され、従業員が異なる製造エリアに移動し、オペレーターが最も反復的なタスクに対処できるようになりました。UR 5の投資収益率は約24ヶ月と推定されています。
Schneider Electricのブルガリアでの計画は、プロヴディフの町にあり、オペレーター、管理、サポート機能を含む500人以上の従業員を雇用しています。企業のさらなる発展への課題は、より効果的な生産と日常の反復作業の自動化の必要性です。
ビジネスの変革「cobotsは、
人間工学に基づいていない、反復的で退屈な毎日のタスクを置き換えるために使用されます。これにより、オペレーターは製品の品質と機械の性能により焦点を当てることができます」と、Schneider ElectricのオートメーションエンジニアであるAntoniy Petrovは言います。過酷で単調なプロセスの自動化の必要性とは別に、Schneider Electricは革新的な企業であり、常にモダンでありながら信頼性の高いソリューションを探しています。ペトロフ氏は次のように述べています。「当社の工場は、南東ヨーロッパの14カ国のスマート工場およびショーケース工場として認識されており、スマートファクトリープログラムに従って、革新的で信頼性の高いソリューションを提供することにしました。」