Shun Fu Enterprise
Shun Fu Enterprise
Shun Fu Enterpriseは、台湾の彰化市にある家族経営の溶接工場で、設立10年目に近づいています。長期的な労働力不足と注文増加に直面して、同社はUniversal RobotsのUR 10 e協働ロボットと、Roboenter Technologyによって台湾で独占的に配布されているSmoothTool溶接ソフトウェアを導入しました。ロボット工学の経験がないにもかかわらず、所有者であるリン・シェンウェイ氏(リン氏)は3週間以内に独立して操作することができました。UR cobotは、人手不足の問題を解決しただけでなく、運用時間を約80 %短縮しました。Lin氏は、このユーザーフレンドリーな自動化がコストを削減するだけでなく、高品質の溶接を保証し、溶接業界に参加するより多くの人々を引き付ける可能性があると考えています。
同社の長年の成功にもかかわらず、Shun FuのオーナーであるLin氏は次のように述べています。「私たちは常に、熟練した溶接工を見つけることができないという課題に直面してきました。「より広範な労働力不足の問題、長期的な健康上の懸念、そして絶えず増加する注文に直面して、リン氏と1人の家族だけに頼るだけではもはや十分ではありませんでした。小ロット、多様な生産に焦点を当てた家族経営の工場として、Shun Fu Enterpriseは柔軟で効率的なソリューションを緊急に必要としていました。
インターネット研究を通じて、リン氏は協働ロボットについて学びました。同社が小ロット、多様な生産モデルで運営されていることを考慮すると、新しい製品の各バッチを溶接する前に機械的調整が必要であるため、ロボットと溶接ソフトウェアの柔軟性、速度、操作の容易さはすべて、Lin氏が高く評価した要因でした。偶然にも、彼はURのビデオを見て、より多くのことを学ぶことに興味を持ちました。同時に、UR協働ロボットを使用した後、他のユーザーが人手不足や溶接工程の問題をうまく解決していることに気づきました。これにより、彼はURの専門家にさらに相談し、cobotを個人的に体験するようになりました。
リン氏は、ロボットの操作やプログラミングの経験はありませんでした。しかし、Roboenter Technology Co., Ltd.の指導の下、SmoothTool溶接ソフトウェアの簡単な操作と直感的なUR cobotを組み合わせることで、プログラミングの経験がなくても、ソフトウェアインターフェイスの指示に従ってcobotを操作することができました。さらに、Roboenterからのアフターサポートは、彼が最初の困難をすばやく克服し、彼の専門知識を構築し、溶接cobotを使用する自信を高めるのに役立ちました。
Lin氏は次のように述べています。「私はcobotをわずか3週間で独立して操作することができ、溶接作業を加速させました。「Roboenterの創設者であるHong Zhong - Yi氏はさらに、「cobotの運用はコンセプトです。専門的な溶接知識を持つ人にとって、SmoothTool溶接ソフトウェアと組み合わせることで、多様な溶接ニーズを満たすために迅速に独立して動作することができます。」
労働力不足の問題がますます深刻になるにつれて、熟練した溶接工を見つけることが難しくなっています。使いやすく柔軟なcobotを導入することで、プロの溶接バックグラウンドを持たない人が作業を実行できるようになります。
Lin氏は、「UR 10 e cobotを使用することでもたらされる最大の変化は、労働力不足の問題を解決しながら作業効率を大幅に向上させることです。長時間の溶接を必要としていた過去とは異なり、今では生産の開始時にcobotの作業経路を設定するだけで、それは私のために働くことができます。従来と比較して約80 %の業務時間を節約し、ビジネスを拡大して注文をスケジュールする時間を増やすことができました。」
さらに、「UR 10 eロボットは操作が簡単で使いやすいと思います。時間とコストを削減するだけでなく、高品質の金属製品を生産します。職場環境を改善し、溶接作業の魅力を高めることで、溶接業界に参加し、この技術を受け継ぐ人々をより多く引き付けることができることを願っています。」
Mr. Lin Sheng-Wei, the owner of Shun Fu Enterpriseわずか3週間でcobotを独立して作動させることができ、溶接作業を加速させることができました。
数千の企業が協働ロボットを活用しています...