自動車産業は高度に自動化されていますが、漸進的な成長のための大きな機会が残っています。コラボレーションロボットは、パワートレイン、エレクトロニクス、インテリアの製造における機械の搭載、検査、組み立てなどのアプリケーションにおいて、業界全体で新しい効率を推進しています。
自動車産業は高度に自動化されていますが、漸進的な成長のための大きな機会が残っています。コラボレーションロボットは、パワートレイン、エレクトロニクス、インテリアの製造における機械の搭載、検査、組み立てなどのアプリケーションにおいて、業界全体で新しい効率を推進しています。
平均的な車両には、1,800個のサブアセンブリと30,000個を超える個々の部品があり、すべての部品は最高の品質基準で時間通りに納入されなければなりません。自動車業界の主要プレーヤーは、これらの基準を満たすために常に適応しています。同時に、絶えず変化する製品ミックス、自動車の安全性と燃料効率に関する厳しい政府規制、原材料と完成品の価格変動に直面しています。近年、電気自動車( EV )への大規模な移行により、メーカーやサプライヤーの運営にも大きな変化がもたらされています。
コボットの自動化が役立つ 特に自動車メーカーは、新型コロナウイルス後の今日の環境において、幅広い課題に直面しています。労働力不足、10年間でほぼ倍増した金利、急増する技術需要、EVへの移行などが主なものです。すべての自動車の課題に織り込まれた単一の統一テーマは変化です–業界の変化の範囲とペースは前例のないものです。ここでUniversal Robotsのコラボレーションオートメーションが登場します。UR cobotsは、自動車業界の変動に正面から対応するために展開、再プログラム、再展開できる柔軟で強力なツールです。私たちはこれをラピッドデプロイメントロボティクスと呼んでいます。私たちの自動車用ロボットは、あらゆるサプライヤーの成功の鍵となる可能性があります。
自動車産業オートメーションの詳細については、当社のパンフレットをご覧ください。
自動車製造全体を通して、自動車組立ロボットはスクリュー駆動とナット走行タスクを自動化します。高い再現性と統合された力フィードバックにより、UR cobotsは方向を維持し、品質障害を低減します。
Stellantis が、労働者の安全性と人間工学を改善しながら、複数の最終組み立て作業を自動化した方法をご覧ください。
シーラント、接着剤、フォームインプレースガスケット、潤滑剤はすべて、自動車用ロボットで省略することができます。URのコボットは、簡素化されたプログラミングと正確な経路制御を提供し、調剤コントローラと統合することができます。これにより、展開が迅速かつ簡単になり、廃棄物を削減しながら品質が向上します。
Ford Motor Company が既存のエンジン組立ラインで自動調剤と品質検査タスクをどのように行ったかをご覧ください。
UR cobotsは、MIG/MAG、TIG、レーザー、超音波、スポット、ろう付け、プラズマ、オキシ燃料切断など、ほぼすべての溶接プロセスの中心にあります。自動車用ロボットは、鈍い、汚い、危険なという繰り返しの溶接の痛みをすべて排除します。
Tier 3 TW Stamping が手動PEDスポット溶接機を自動化し、生産性を向上させ、機械オペレーターをより価値の高いタスクに解放する方法をご覧ください。
機械の手入れは依然としてロボット工学でナンバーワンのアプリケーションであり、自動車分野でも同じです。自動車工場のロボットは、CNC工作機械、射出成形機、アセンブリダイヤルテーブル、プレスブレーキ、およびその他のプロセスマシンのローディングとアンロードを自動化して、フルシフトで行うことができます。
グローバルなTier 1 Continental Automotive が生産性と職場の安全性をどのように向上させたかをご覧ください。
自動車の顧客が要求する性能と製品ライフサイクルを提供するには、品質にレーザーフォーカスする必要があります。平均的な車両には約30,000個の部品があり、複雑なサブアセンブリには柔軟な品質システムが必要です。
グローバルTier 1 GKN Driveline がどのようにして厳しい労働市場で組み立てと検査プロセスを自動化し、同社が24時間年中無休で稼働できるようにしたかをご覧ください。
ご安心ください。カスタマーサクセスセクションには、何百ものカスタマーアプリケーションの例が掲載されています。
UR +パートナープログラムは成長を続けており、現在470以上のUR cobots用のテスト済み、検証済み、互換性のあるアクセサリー、周辺機器、アプリケーションソリューションが含まれています。以下は、自動車業界で使用されているUR +製品のほんの一部です。
Universal Robotsは、すべての製造業界に100,000以上のcobotsを展開しています。Fortune 500の巨人から地元の契約機械工場まで、あらゆる規模の企業が第6世代cobotsを活用して生産性と品質を向上させ、製造チームの仕事の満足度を向上させています。
UR cobotsは、業界をリードする使いやすさ、直感的なプログラミング、そしてOEMや開発者が価値を付加し、特定のニーズを満たすための強力なバックエンドにより、柔軟性の要求を満たします。URコボットベースのシステムは、通常は年ではなく月で測定されるROIを生成します。
Universal Robotsは、業界で最も完全な安全ツールと機能を開発しました。当社の安全プロトコルは、プラントや施設のさまざまな安全要件とアプリケーションリスクアセスメントを満たすように設定することができ、製造チームはUR cobotsを使用して安全に作業できます。
自動車業界の協働ロボットについてもっと知りたいですか?