Cobotの利点は何ですか?人間とワークスペースを共有するように設計されたコラボレーションロボットは、あらゆる規模の企業にとってこれまで以上に自動化を容易にしています。費用対効果、スケーラビリティ、比類のない汎用性などのメリットの詳細を確認して、情報に基づいた選択を行うことができます。
Universal Robotsのロボットアームが利用されている何千もの本番環境にわたるアプリケーションを探索してください。これらの実例は、cobotsがどのように生産性を向上させることができるかを示しています。
THG Automationは、cobot溶接ソリューションに「顧客の心を吹き飛ばす」と考えている新機能を実装しました
UR cobotsは、学生が将来の業界に備えるのに役立ちます
UR 10ロボットがデンマーク企業の塗装プロセスに革命を起こす
Universal Robotsのブログでcobotのトレンドを把握してください。ロボット工学と、さまざまなセクターや業界における自動化の変革的な影響に関する洞察をご覧ください。
Cobotグリッパーの必須タイプと、ピックアンドプレースからパレタイジングまでの製造における用途を探る
自動車産業は、産業用ロボットの統合とともに進化してきました。cobotsがどのように生産効率を向上させ、コストを削減し、製造の安全性を向上させたかをご覧ください
ロボットアームのエンドエフェクタとして機能するグリッパーには、さまざまな形があります。産業オートメーションにおけるロボットグリッパーとその役割をよりよく理解する
私たちは量よりも質を信じています。受信トレイが溢れることはありませんのでご安心ください。代わりに、関連する情報を提供します。
フォームに記入し、ニュースレターに送信します。