協働ロボットは人と同じ作業空間で安全に動作するよう設計されており、あらゆる規模の企業でこれまでになく手軽に自動化を実現できます。 こうした特長が、幅広い用途での導入を後押しし、多くの現場で革新的な変化をもたらしています。
協働ロボットは人と同じ作業空間で安全に動作するよう設計されており、あらゆる規模の企業でこれまでになく手軽に自動化を実現できます。 こうした特長が、幅広い用途での導入を後押しし、多くの現場で革新的な変化をもたらしています。
協働ロボットは人と同じ作業空間で安全に動くよう設計されており、狭いスペースでも柔軟に自動化を進められます。こうした特長が、多くの業種や現場での導入を加速させ、幅広い用途で革新的な効果をもたらしています。
ユニバーサルロボットの協働ロボットは、プログラミングや導入の負担を大幅に軽減。そのため、多品種少量生産や変化の多い現場でも効率よく活用できることが特長です。
ぜひ、無料のeブックやバーチャル自動化ショールームで導入事例をご覧いただき、自動化の可能性を体感してください。
ユニバーサルロボットは、世界中で10万台以上の協働ロボットを販売しており、毎日数千の生産現場で活用されています。先進的かつ扱いやすいURロボットアームは、あらゆる規模の企業で使用され、市場の変動に対応しています。URの協働ロボットソリューションは、柔軟性と高い費用対効果を提供し、企業がどのような市場環境下でも競争力を維持・強化する支援を行います。成長を目指す人々がいる場所には、ユニバーサルロボットがいます。
用途:マテリアルハンドリング
用途:マテリアルハンドリング、マシンテンディング、品質検査、パレタイジング
用途:マシンテンディング、マテリアルリムーバル、品質検査、マテリアルハンドリング
URの協働ロボットを生産現場に導入することで、以下のような多くの利点が得られます。
ユニバーサルロボットは協働ロボットの立ち上げを簡素化し、導入にかかる時間を大幅に短縮しました。設備構成がシンプルになり、設計・工事・立ち上げ工数を削減できます。
多くの基本的な作業は、無料のeラーニングを受講するだけで操作が可能です。より高度な用途には、対面トレーニングも用意されています。
従来型のロボットのように単一用途に限られることなく、URのロボットは軽量・省スペースで、異なる作業へも再配置が容易です。ラインレイアウトを大きく変更せずに再導入でき、少量生産や頻繁なライン切り替えにも柔軟に対応できます。
繰り返しによる身体的負担や怪我のリスクを軽減するために、危険・過酷・単調な作業を協働ロボットに任せることができます。URロボットの安全システムは、TÜV(ドイツ技術検査協会)によって承認・認証されています。
協働ロボットは、生産性の向上、品質の安定、そしてより安全で効率的な職場づくりを実現するツールとして、製造業を変革しています。初めて自動化に取り組む方も、さらに拡大を目指す方も、まずはeブックをご覧ください。
運用上の重大課題を解決するヒントが得られます。
意思決定に必要な視点を整理できます。
現実的な導入計画で失敗を防ぎます。
現場の納得を得るためのアプローチを学べます。
協働ロボットによる自動化によって人手不足を乗り越え、生産性を向上するサポートをします。ユニバーサルロボットと共に、今すぐ自動化を始めてみませんか?