指先で操作できるコボットコンテンツ
指先で操作できるコボットコンテンツ
費用対効果が高く、安全で柔軟なコラボレーションロボット( cobots )は、中小企業であってもこれまで以上に自動化を容易にしています。この電子書籍は、最初のcobotプロジェクトを開始するのに役立ちます。
競合他社はすでに自動化列車に乗っていますか?ほこりの中に置き去りにしないでください。この電子書籍では、3つの主要な利害関係者グループの懸念を特定して対処するのに役立ちます。
現実的な実施計画は成功に不可欠です。URを使用すると、cobotをインストールして自動化の目標を達成するための多くのオプションがあります。この電子書籍では、あなたのケースに適切な実装アプローチについてご案内します。
コラボレーションロボットの使用とその答えについて、適切な質問をしていることを確認してください。この電子書籍は、cobotによる自動化に関する5つの最も一般的な質問に答えています。
自動車業界はすでに高度に自動化されていますが、多くのタスクは非常に複雑であり、コラボレーションロボットを使用してのみ自動化できます。
電子部品製造はすでに世界中で大幅に自動化されています。それでも余裕はあり ます生産ラインの終わりに改善のために。あらゆる生産プロセスに素早く簡単に統合できる協働ロボットアームは、理想的なソリューションを提供し ます。
コラボレーションロボットは、湿度の高い温室から冷蔵室、ホットオーブンのお手入れまでの条件で動作し、従業員が反復的な作業から解放 されます不利な環境で怪我を引き起こす可能性があります。
金属加工と機械加工には、従業員に身体的負担をかける重機を使用したさまざまな繰り返し作業が含まれます。協働ロボットを使用した自動化は、生産に付加価値を与えると同時に、従業員をこの負担から解放するのに理想的です。
化学薬品および医薬品業界は、精度、精度、品質に依存しています。協働ロボットは、従業員の満足度を確保しながら、これらの要件に取り組むのに役立ち ます。
さまざまなプラスチックの加工と ポリマーは、に適応する必要が ある。製造プロセス。ロボット アームは軽量で、スペースを節約 しますで簡単に実装できます。 なしのさまざまなアプリケーション 生産レイアウトの変更が必要 です。
科学研究活動 正確な分析と時間のかかるデータ収集を伴います。高いテストの 再現性が重要な役割を果たします 結果の質における役割。 協働ロボットは、測定の精度と信頼性を提供し、 と互換性があります。 様々な実験室周辺機器 スペースを節約しながら。
人間とロボットのコラボレーションはどこでも起こり得ます。当社のcobotsはあらゆる製造業界に適しており、 幅広いプロセスを自動化します。
今すぐオートメーションの専門家に相談してください!