パートナーエコシステム

Universal Robotsはコラボレーションを基盤とする企業です。URのcobot技術を中心に独立したビジネスの広範なエコシステムが成長し、革新、顧客の選択肢、あらゆる用途に適した幅広いコンポーネント、キット、ソリューションのための肥沃な土壌を作り出しています。

エコシステムのさまざまな要素

エコシステムのさまざまな要素

URエコシステムには、UR +、ディストリビューターネットワーク、認定システムインテグレーター、およびオリジナル機器メーカー( OEM )の4つの主要部分があります。全体として、Universal Robotsには世界中に1,100を超えるパートナーがいます。しかし、エコシステムはどのように機能しますか?

UR+エコシステム

UR+エコシステム

最初のcobotを購入する多くの顧客は、これらのアプリケーションに成功しています。部品の溶接、箱の積み重ね、機械の手入れなど、cobotの自動化の可能性を探りましょう。URでは、このような広大な業界を単独で理解できる企業はないことを知っています。承認されたUR +パートナーの世界初のエコシステムを作成することで、それぞれの技術分野の専門家であるサードパーティと協力するためのプラットフォームを構築しました。これらのパートナーは、各ビジネス固有のニーズに合わせて、新しい革新的なコンポーネントとアプリケーションキットを作成します。

300以上のUR +パートナーが含まれています

300以上のUR +パートナーが含まれています

UR +プラットフォームには、300以上のUR +パートナーと400以上の認定されたUR +コンポーネント、アプリケーションキット、ソリューションが含まれています。プラットフォームとして、UR +は顧客がUR cobotsと互換性のあるツールを閲覧できるようにします。また、ディストリビューター、インテグレーター、OEMが顧客と協力して、仕事に適した製品を見つけて選択するのにも役立ちます。 UR +には、顧客の問題を解決するための実証済みの標準ソリューションを提供するオールインワンパッケージである、ますます多くのUR +ソリューションが含まれています。これらのソリューションには、UR cobot、ハードウェア、ソフトウェア、インストールサービス、マニュアル、運用サポート、トレーニングが含まれています。業界で最も一般的なアプリケーションのニーズのいくつかについては、これらのUR +ソリューションは、簡単かつ効果的な自動化のためのターンキーアプローチを提供します。

UR +の詳細はこちらです
販売代理店

販売代理店

Universal Robotsには、企業が自動化への第一歩を踏み出すのを支援する流通パートナーのグローバルネットワークがあります。専用の技術セールスと高度な資格を持つロボットエンジニアへのアクセスにより、これらのディストリビューターは問い合わせから技術サポートまでビジネスをサポートすることができます。

cobotの購入に関心をお持ちのお客様には、通常、地域内の承認された販売代理店からご連絡を差し上げます。ディストリビューターの仕事は、ビジネスの運営を真に理解し、cobotsがどのように彼らを助けることができるかを理解することです。その後、どのアプリケーションが会社の業務に最も適しているかについてアドバイスを提供し、UR +プラットフォームのツールや製品を提案して、導入が適切であり、最終的に成功していることを確認します。

cobotsが展開されると、ディストリビューターは専門的なアドバイスとサポート、およびシステムの特定の部分に関するトレーニングを提供します。

販売代理店はこちらから
認定システムインテグレーター( CSI )

認定システムインテグレーター( CSI )

認定システムインテグレーター( CSI )は主に地域ベースであり、アプリケーションを作成するために存在し、多くの場合、エンド顧客のために複数のハードウェアとソフトウェアを統合します。

CSIは、エンジニアリングコンサルティングと「ターンキー」プロジェクト配信を、製造生産ラインなど、運用中にロボットを確立したいエンド顧客に提供することでこれを実現します。

通常、顧客がCSIを使用するのは、顧客が何を望んでいるのかを知っているが、そこに到達する方法を知らないためです。CSIはこれらのギャップを埋め、統合フェーズを完全にサポートし、責任を負い、エンドカスタマーにトレーニングとサポートを提供します。

インテグレーターは、提供するアプリケーションのスペシャリストです。したがって、特定のプロセスや業界に関する深い知識を重視して、スクリュー駆動、研磨、ビンピッキング、接着、組み立て、研削などのカスタマイズされたシステムや専門的な産業アプリケーションを提供することができます。これらのアプリケーションは、プログラマブルロジックコントローラ、通信プロトコル、そしてますます予測的メンテナンスを含むCSIを通じて統合されることが多い。

オリジナル機器メーカー( OEM )

オリジナル機器メーカー( OEM )

オリジナル機器メーカー( OEM )は、URのcobot技術の価値を理解し、これを活用した機器を構築します。

これらの企業は、ARMの周りにカスタマイズや新しいアプリケーションや製品を作成することで、大きな価値を付加します。これは、URのコアcobot/オートメーション技術だけでなく、溶接からサンディングまでの専門家の拡張機能も組み込んで、顧客に完全なソリューションを提供することを意味します。

OEMは、当社の基準に照らして慎重に選択されています。この基準は、とりわけ、URの技術能力に一致しなければならないと述べています。OEMが作成した最終製品は、URネットワークではなく、OEM自体のラベルで販売されています。OEMは、パレタイジング、機械の手入れ、溶接など、さまざまな用途向けのソリューションを作成しています。

エコシステムのメリット

よりスマートなcobotソリューションのためのイノベーションとコラボレーションを推進するUR +エコシステム

イノベーションの推進

URエコシステムの主な強みは、UR +ネットワークの何百ものパートナーにあります。プラットフォームの規模は、高い基準を維持しながらイノベーションを推進し、顧客に利益をもたらすコラボレーションと創造性を奨励するための肥沃な土壌を作り出します。UR +プラットフォームは、20年前には不可能と考えられていた技術の創造につながりました。

他のメーカーは独自のエンドエフェクタを製造することを選択していますが、コラボレーションは強みと専門知識をもたらすことを認識しています。エコシステムのアプローチは、特定の専門分野の優秀なエンジニアとのコラボレーションを可能にするため、より高品質なソリューションです。これは創造性を刺激し、可能な限り最高品質のcobotエンドエフェクタとアドオンを保証します。すべてのUR +製品は互換性があり、UR cobotsと簡単に統合できます。これにより、利用者は適切なツールを見つけやすくなります。

エンドユーザーに選択肢と使いやすさを提供する

UR +製品ポートフォリオの規模と多様性は、顧客がプラットフォームを通じて、アプリケーションに適したツールから完全なcobotソリューションに至るまで、必要なものを見つけることができることを意味します。

選択肢が増えるということは、利用者が特定のニーズにぴったり合った商品を探すことができるということです。より広い意味では、パートナーがお互いを上回ったり、サービスの不足しているニッチを見つけたりすることで、よりダイナミックなエコシステムを意味します。これは、顧客へのオファーが常により広範囲になる一方で、品質が引き続き上昇することを意味します。

お客様の近くでの運用

URエコシステムはグローバルに存在しています。顧客の近くで事業を行うディストリビューター、インテグレーター、OEMは、個々の顧客とその業界のニーズを理解するために独自の立場にあることがよくあります。

カスタマージャーニーを通じて、URは展開に向けて最適なパートナーを特定するのに役立ち、トレーニング、カスタマーサポート、カスタマーサポートを提供してカスタマーサクセスをサポートします。

エコシステムの未来

エコシステムは、パートナーや顧客からのフィードバックに基づいて常に進化しており、より良く、よく開発された製品の導入を通じて、顧客のアプリケーションを解決し、プロセスを改善するのに役立っています。URエコシステムは、顧客とパートナーに新しいソリューションと機会の素晴らしい未来を約束します。

機会と必要性はイノベーションを推進し続けており、私たちのエコシステムでは、ロボットを人間と一緒に仕事の世界に持ち込み、仕事の生活とパフォーマンスの両方を向上させることができる想像力豊かな方法に制限はありません。

ここからはじめましょう

何千もの企業がコラボレーションロボットに頼っています

  • 生産性の向上
  • 変化する製品の需要に適応
  • 従業員のウェルビーイングと定着率の向上
  • 人手不足による人員不足
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
お問い合わせ: 03-3452-1202
お問い合わせ: 0120-163510