自動化のメリットを享受する方法をご覧ください。
自動化のメリットを享受する方法をご覧ください。
Universal Robotsでは、より多くの自動化を望んでいることを理解しています。業務上の利益(生産性、効率性、品質など)は、競争力、利益、成長の能力に直接影響します。
しかし、自動化の加速は必ずしも容易ではありません。特に中小メーカーにとっては、キャッシュフローの懸念、設備投資の承認、予算の制約がcobotの展開を制限または遅らせる可能性があります。
UR Financial Servicesは、資本支出を増やすことなく自動化を加速するための迅速で低リスクのオプションをメーカーに提供することで、コストの方程式を変更します。当社のロボットリースプログラムにより、キャッシュフローや季節的な変動を心配することなく、cobot自動化のメリットを即座に得ることができます。この財務的および運用上の柔軟性により、規模や予算にかかわらず、あらゆるビジネスがcobotsをすぐに機能させることができます。自動化の必要性に応じて、すべてのcobotsから選択できます。
グローバルな金融サービス会社DLLとのパートナーシップにより、お客様のニーズを満たすさまざまなリースおよびファイナンスオプションを提供しています。UR cobotsは、毎日生産性を高めているため、投資回収はすぐに行えます。
Cobotのリースによって可能になった柔軟性は、市場の最も差し迫った課題の多くに対するメーカーの答えです。
グローバルファイナンシャルサービスFORM DLLとのパートナーシップにより、お客様のニーズを満たすさまざまなリースおよびファイナンスオプションを提供しています。